This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872-Q1:BMS

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552872-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380904/tps552872-q1-bms

器件型号:TPS552872-Q1

工具与软件:

专家们、您好!

我将 在 BMS 项目中使用 TPS552872Q IC 作为降压/升压转换器、预设值如下:

输入电压范围= 09 - 32V

输出固定电压= 12V

最大输出电流= 2A

开关频率= 300kHz

效率= 98%

使能电压=高于1.2V

自动 PFM 模式下运行

请验证原理图并告知我

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1719565592745v1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhiram:

    感谢您的咨询。

    1.我可以知道这里是如何使用降压/升压转换器的吗? 您有与此相关的方框图吗?

    2.在汽车应用中、由于开关频率固定、通常选择 FPWM 模式、这样更容易通过 EMI 测试。 我是否可以知道选择 PFM 的原因?

    3、电感器的部件号是什么?

    4、输出电容的 ESR 值和部件号是多少? 然后可以检查 COMP 参数。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryce:  

    感谢您的建议。

    1.此降压/升压用于为我们的一个网关 IC 以及后续的5V LDO 供电。

    2.我们选择 APFM 作为 BMS 要在不同的功率等级(即睡眠和待机)下使用的原因 按照您的建议、我们可以切换到 FPWM。

    3. SRN8040TA-5R6MCT-ND (我们将使用5.6uH 电感器)。 它是伯恩斯。

    4. EDH226M050S9GAA 是22uF 电解电容。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhiram:

    感谢您的反馈。 请在下面找到我的回复。

    1.如果 BMS 用于睡眠和待机应用、效率对系统是否很重要? 这是因为使用 FPWM 时的轻负载效率将低于 PFM 模式。 或者、建议按如下所示修改 MODE 引脚、从而保留根据实际最终测试结果选择 PFM 或 FPWM 的选项。

    2.检查 VCC 电容在5.2V 直流偏置电压下的有效电容是否高于2uF。 建议在 VCC 引脚附近添加一个0.1uF/0402。

    3.建议将 fsw 更改为400kHz,以便根据 EMI 测试标准轻松通过 EMI 测试。

    4.选择 Fsw=400kHz 时、电感值可以在饱和电流>4A 时选择4.7uH

    5.建议将输出电流检测电阻更改为20 Ω、以设置2.5A 输出电流限制、因为最大输出电流为2A。

    6.建议在输出侧添加两个10uF 陶瓷电容器、以降低输出电压纹波。  

    7.建议在 SW1和 SW2节点上添加 RC 缓冲器(2.2ohm---1206封装)+2.2nF 出于 EMI 考虑,您可以先让它们悬空,然后根据 EMI 测试结果组装。

    8.关于 COMP 参数,我  在官网上没有找到 EDH226M050S9GAA 的 ESR 值,你能和我分享这个值吗? 40C 时的 ESR 值也很重要、因为我们已看到一些电容器在低温条件下具有非常大的 ESR、会导致系统不稳定。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、

    感谢您的建议、  

    我们将遵循相同的步骤。

    我们将在输出电容器中使用10uF+10uF+2.2uF 陶瓷电容器。 您能告诉我们我们可保持的最大 ESR 是多少。

    我们也有一个疑问,你已经提到 20欧姆 检测电阻。 是这样 20m Ω 因为计算值在的范围内 25 m Ω .

    电路的其余部分将根据右侧所附的计算表来确定

    ...

    谢谢、此致

    Abhiram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、

    感谢您的建议、  

    我们将遵循相同的步骤。

    我们将在输出电容器中使用10uF+10uF+2.2uF 陶瓷电容器。 您能告诉我们我们可保持的最大 ESR 是多少。

    我们也有一个疑问,你已经提到 20欧姆 检测电阻。 是这样 20m Ω 因为计算值在的范围内 25 m Ω .

    电路的其余部分将根据右侧所附的计算表来确定

    ...

    谢谢、此致

    Abhiram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhiram:

    1.您的意思是输出电容会变成只有2*0.1uF+1uF+2.2uF+2*10uF 且全部是陶瓷电容吗? 您能给我们分享一下屏幕截图并告诉我们输出电容器的器件型号吗? 对于陶瓷电容器、与铝电容器相比、ESR 非常小、因此 ESR 并不重要。

    2.由于您提到最大输出电流为2A、因此建议选择较高的输出电流限制值以留出一定的余量。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、

    已发送 PFA 供您参考。

    IC 器件型号- TPS552872-Q1

    TPS552872-Q1

    此外,请澄清 你提到的一个怀疑  20欧姆  检测电阻。 是这样  20m Ω  因为计算值在的范围内  25 m Ω .

    谢谢、此致、

    Abhiram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhiram:

    1.推荐使用20m Ω 检测电阻、因为您提到最大输出电流为2A。 如果您此处使用25m Ω、则输出电流限制值也将是50mV/25m Ω=2A、这意味着您可以在最大负载2A 时触发输出电流限制保护。 因此、建议选择较小的 Rsense、以便为输出电流限制保护留出一些裕度。

    2.建议在 VCC 引脚附近添加一个0.1uF/0402电容器。

    3.检查电感的饱和电流是否大于4A。

    4.建议按如下方式更改 Rcomp=1.5k、Ccomp=10nF 和 CHF=10pF。

    5.对于 SW1和 SW2节点处的缓冲电容器、50V 额定电压是可以的。

    6.可能需要更多的输出电容器来改善负载瞬态期间的输出下冲/过冲电压。

    7.请遵循随附的布局指南,并在完成后发送给我们进行审核。

    e2e.ti.com/.../3833.TPS55289-Layout-Guide-line.pdf

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryce:

    您好!!

    我们已 根据建议放置了 CRF1206-FZ-R020ELF 20mOHM (1206封装)电阻器。

    2. 0.1uF 电容器与4.7uF 电容器一起放置在 VCC 附近。

    3.我们已经放置了4.7uhH 电感器与 5.9A 的 Isat (SPM5030VT-4R7M-D)。

    4.已根据您对"Comp"引脚的建议进行了更改。 (请参考随附的原理图)

    5.我们已将 SW1和 SW2的缓冲电容器的额定电压更新为50V。

    6.我们已经 在输出端添加了100nF 和10nF MLCC (50V)、但在其他电路中、我们已经添加了大量的输入电容器来提高负载瞬态性能。

    请查看随附的原理图、以便您查看:

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1719988596493v3.png

    此致、

    Abhiram Tiwary

    硬件设计工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhiram:

    请注意、对于 MODE 引脚、您需要使 R3或 R5悬空以选择 PFM 或 FPWM。 其他人 对我来说还可以。  

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryce:

    感谢您的支持、我们保留 R5作为 DNP、R3作为 FPWM 的初始配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryce:

    我们需要确认的另一件事是、使用铁氧体磁珠分离 AGND 和 PGND 至关重要

    此致

    Abhiram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhiram:

    是的、强烈建议在 PCB 上将 AGND 和 PGND 分开、以实现此器件的出色性能。 不需要铁氧体磁珠、只需通过网带连接将 AGND 与 VCC 电容接地端的 PGND 相连即可。

    BRS、

    布莱斯