This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C51-Q1:反激式输入电流谐振

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C51-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381454/ucc28c51-q1-flyback-input-current-resonance

器件型号:UCC28C51-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI:

Webench 展示了可通过 UCC28C51-Q1实现1000V/1W 输出(输入9~16V)。 我想使用反激式 IC 来控制10kV/1W 输出反激式。

首先、我构建一个10kV 开环拓扑、如下图所示。

VIN = 12V、FSW = 20kHz、占空比= 50%。

我现在有2个问题。

1.为什么 MOS 接通时 XFMR 的初级侧电流是正弦波呢?

2.为什么 在负电流周期 MOS 打开时、Vout 不会增加呢?

  Ch1:MOS Vds、Ch2:Vout、Ch3:XFMR Ipri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.检查变压器初级电感、就像在反激式中一样、当初级侧开关导通时、输入电压会穿过变压器绕组、因此如果电感很高、变压器的行为就像带有输入电容器的 L-C 滤波器、从而使电流在其正半周期内变为正弦。 负半个周期到次级侧。  

    2.需要检查变压器次级侧极性-电路板物理连接中似乎有错误-这就是为什么会看到负电流的原因。 尽管您的电路图在变压器绕组上显示正确、但您需要检查次级侧电压以查看其是否处于反激状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:

    1.我试着 把输入电容从470uF+20uF 更换为20uF、但是共振频率似乎没有区别。

     Vin=490uF Cin=20uF  

    2.改变第二侧的极性, 只有 VOUT 在轻载/空载情况下更高,输入电流 相同。

     原始  更改极性

    3、使用重负荷时, 有一些不同之处。 原来的看起来更像反激式转换器吗?

    Ch1:Vds、Ch2:Vpri、Ch3:Ipri、Ch4:Vsec

     原始  更改极性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VDS 看起来并不正确。 您是否能够添加 MOSFET 的 Vgs 以及 Vds、Vpri 和 Vsec、以帮助了解 Vds 波形为何如此?

    当 Vds = 0时、Vpri 应= Vin、但波形 Vpri 不是。 您在哪里测量 Vpri?

    您的 VSEC 只需大约50V、因此您的变压器无法正常工作(您需要在次级侧看到10kV)、它看起来您有一个有效变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Houng:

    我认为 Vpri 并不稳定的12V 电压、因为我使用过大的负载(100 Ω)和过小的 Cin (20uF)。

    我不能输出10kV、也许只输出1:215的 XFMR 比率是不够的、稍后我会收到一个更高的 XFMR 比率。

    请参考下面的波形、输出电压为1500V、负载为30M Ω(昨天为100 Ω)。

    漏电感是否过大而无法使 Vds 的谐振振幅变为负值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在反激式拓扑中 VIN 需要保持恒定。 在获得恒定的 Vin 后、需要重新测量波形。

    Vsec 不正确-您的变压器无法正常工作。 Vsec 应具有与 Pro 类似的波形。 但您的 VSEC 不会显示这样的结果。 您需要修复变压器并使 Vin 恒定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用3个高匝数 比和1个低匝数比(LM=2.1uH、比率=1:1) XFMR 来测量输入电流 di/dt。

    1. lm=40uH,比率=1:20

    2. lm=250uH, Ratio=1:215.

    3. Lm=26uH, Ratio=1:1166.

    在3个高匝 数比 XFMR 中发生了相同的现象、di/dt 比计算值高几倍。

    但在1:1 XFMR 中没有发生、  测量值与计算值之间只有10%的偏差。

    例如、Vin=12V、Fsw=20kHz、占空比=3%、Lm=26uH。

    Ipri_peak 应仅为0.7A、但我测得的电流为10A。

    这种现象有什么解释吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    变压器似乎处于饱和状态。 您很可能看到高电流。

    您需要检查并测试变压器以查看其饱和开始的位置、然后进行调整。

    您还应尝试在空载条件下查看变压器的行为。 注意1:1162、即使次级侧电流很小、初级侧电流也会是次级侧的1162倍大。

    您需要检查所有这些以查看这些数字汇总在一起、然后决定下一步要做什么。