This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:原理图审阅

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383635/lm1084-schmatic-review

器件型号:LM1084

工具与软件:

你好  

    我  。使用 LM1084_ADJ、μ A 负载电流的情况下实施3.5V 到2.2V 的设计

   请帮助 检查    SCHMATIC 是否正确 、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我可以说明的一些注意事项是您的电阻器值有点偏离。 要计算的公式:Vout = Vref (1+ R2/R1)。 在本例中、R1 = 121Ω  且 R2 = 159Ω 、由于 R1大于100Ω、因此我们可以忽略 Iadj 电流。 来自调节端子的电流 Iadj 引入了输出误差。 但由于它很小(最大120uA)、当 R1处于100 Ω 范围内时、它可以忽略不计。 这些电阻值导致 Vout = 2.89V。

    我的工作:

    Vout = 1.25 (1 +(159/121))= 2.89V

    要获得所需的2.2V 电压、必须将 R2 (159 Ω)切换到92 Ω

    处理问题:

    VOUT = 1.25 (1 +(92/121))= 2.20V

    输入和输出端的电容器足以满足数据表规格。