工具与软件:
您好!
1.我们需要通过软件命令(主机控制器)完全复位 BQ7695202 IC。 请建议操作步骤和命令
2. 电流精度变化约为2安培。
计算 CC 增益的步骤-
R sense 为1M Ω。
2.根据 TRM 中给出的公式、将 R SENSE 值放入 CC 增益公式中、值为7.4768 = (0x3F3DF3B6)。
3.根据 TRM 值计算的容量增益为 CC Gain x 298261.6178 =(0x4A082510)。
发现电流精度错误。 请建议相关程序
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
1.我们需要通过软件命令(主机控制器)完全复位 BQ7695202 IC。 请建议操作步骤和命令
2. 电流精度变化约为2安培。
计算 CC 增益的步骤-
R sense 为1M Ω。
2.根据 TRM 中给出的公式、将 R SENSE 值放入 CC 增益公式中、值为7.4768 = (0x3F3DF3B6)。
3.根据 TRM 值计算的容量增益为 CC Gain x 298261.6178 =(0x4A082510)。
发现电流精度错误。 请建议相关程序
您好、Gaurav、
您可以使用执行完全重置 重置() 命令。 以下常见问题解答将很有用:
您的 CC 增益似乎不正确。 TRM 中的公式用于使用7.5684/(以 mOhm 为单位的 Rsense)、这在中提到 章节 4.12电流校准 技术参考手册。
假设使用1m Ω 检测电阻、则 CC 增益= 7.5684. 使用32位 IEEE-754计算器、我发现7.5684 可以转换为 0x40F23055 . 容量增益(正如您指出的)为 CC Gain * 298261.6178、 其结果转换为 0x4A09C74D .
当前 CC 增益值 以十进制形式转换为0.742、这对应于~10.2m Ω 的检测电阻。
此致、
Luis Hernandez Salomon
尊敬的 Luis:
假设使用1m Ω 感应电阻、CC 增益= 7.5684. 使用32位 IEEE-754计算器、我发现7.5684 可以转换为 0x40F23055 . 容量增益(正如您指出的)为 CC Gain * 298261.6178、 其结果转换为 0x4A09C74D .
在代码中配置这些值后、万用表上的电流读数为5.6A、但在我们的代码(调试器)中得到的电流为66.7A
请说明如何改进电流校准的过程。
您好、Gaurav、
您能否提供有关您正在进行哪些编程的更多详细信息? 您是否回读以确保它已正确编程? 我已经解释过如何针对电流感应进行调节、因此不会有太大误差。
您能否分享逻辑分析仪的捕获内容、以了解正在写入器件的内容? 您的感应电阻器是否为1m Ω?
此 E2E 展示了一个有关如何正确对此进行编程的示例:
此致、
Luis Hernandez Salomon
您好、Gaurav、
这很奇怪。 您的感应电阻器值是多少? 实际上是10m Ω?
我在此处建议按照中的步骤进行操作 第 2.6节电流校准 状态 BQ769x2校准和 OTP 编程指南. 通常只需遵循 TRM 中的步骤就足够了、但对于这种情况、我建议再执行一个步骤。
此致、
Luis Hernandez Salomon
尊敬的 Luis:
这很奇怪。 您的感应电阻器值是多少? 它实际上是10 m Ω 吗?
1M Ω 检测电阻
我建议在这里按照以下步骤操作
好的、我将检查并按照校准步骤操作。

如何才能知道 RAM 在完全重置后更新。