This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:完全复位 BQ7695202和电流精度的命令

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381631/bq76952-command-for-full-reset-bq7695202-and-current-accuracy

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

1.我们需要通过软件命令(主机控制器)完全复位 BQ7695202 IC。 请建议操作步骤和命令  

2. 电流精度变化约为2安培。

计算 CC 增益的步骤-

R sense 为1M Ω。

2.根据 TRM 中给出的公式、将 R SENSE 值放入 CC 增益公式中、值为7.4768 = (0x3F3DF3B6)。

3.根据 TRM 值计算的容量增益为 CC Gain x 298261.6178 =(0x4A082510)。

发现电流精度错误。 请建议相关程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    您可以使用执行完全重置 重置() 命令。 以下常见问题解答将很有用:

    您的 CC 增益似乎不正确。 TRM 中的公式用于使用7.5684/(以 mOhm 为单位的 Rsense)、这在中提到 章节 4.12电流校准 技术参考手册。

    假设使用1m Ω 检测电阻、则 CC 增益= 7.5684. 使用32位 IEEE-754计算器、我发现7.5684 可以转换为 0x40F23055 .  容量增益(正如您指出的)为  CC Gain * 298261.6178、 其结果转换为  0x4A09C74D .

    当前 CC 增益值 以十进制形式转换为0.742、这对应于~10.2m Ω 的检测电阻。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    假设使用1m Ω 感应电阻、CC 增益= 7.5684. 使用32位 IEEE-754计算器、我发现7.5684 可以转换为 0x40F23055 .  容量增益(正如您指出的)为  CC Gain * 298261.6178、 其结果转换为  0x4A09C74D .

    在代码中配置这些值后、万用表上的电流读数为5.6A、但在我们的代码(调试器)中得到的电流为66.7A

    请说明如何改进电流校准的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    您能否提供有关您正在进行哪些编程的更多详细信息? 您是否回读以确保它已正确编程? 我已经解释过如何针对电流感应进行调节、因此不会有太大误差。  

    您能否分享逻辑分析仪的捕获内容、以了解正在写入器件的内容? 您的感应电阻器是否为1m Ω?

    此 E2E 展示了一个有关如何正确对此进行编程的示例:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346253/bq76952-problems-programming-calibration-current-cc-gain-register

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我们没有逻辑分析仪。 明天我会检查设置 值、从 BQ Studio 读取并回复相同的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    谢谢! 请告诉我这里是什么意思。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我在随附的图像中使用 BQ Studio 检查了上述值。 此处、万用表显示的电流为5.6A、但在我们的代码中(调试期间)为56A。

    我还使用附加的图像中的 BQ Studio 设置值(7.5684/10)。 在此值下、万用表中显示的电流为5.6A、但在我们的代码中(调试期间)为6.4A。 这并不像预期的那样准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    这很奇怪。 您的感应电阻器值是多少? 实际上是10m Ω?

    我在此处建议按照中的步骤进行操作 第 2.6节电流校准 状态  BQ769x2校准和 OTP 编程指南.  通常只需遵循 TRM 中的步骤就足够了、但对于这种情况、我建议再执行一个步骤。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    这很奇怪。 您的感应电阻器值是多少? 它实际上是10 m Ω 吗?

    1M Ω 检测电阻  

    我建议在这里按照以下步骤操作

    好的、我将检查并按照校准步骤操作。

    • 如果在器件更新 RAM 中的某些内容时 RST_SHUT 引脚置为有效、则 RAM 完整性检查可能会失败并触发完全 RAM 复位。

    如何才能知道 RAM 在完全重置后更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    好的、我希望这种类型的校准对您更有帮助。

    我不认为有一种好方法可以知道 RAM 中是否有更新。 如果发生完全复位 电池状态[POR] 位将被置位。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon