This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:Ucc28950输出损耗

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380302/ucc28950-ucc28950-output-ossiclation

器件型号:UCC28950

工具与软件:

你好

我正在设计一个 PSFB、输入为250V、输出功率为82V、我以前做过类似设计、但我遇到了一个新问题、电源电路的输出电压会振荡、如下图所示、纹波频率为16.67Hz 您认为在如此低的频率下会产生纹波是什么? 我检查了相位裕度、电流检测等部分。 附了电路图。

  e2e.ti.com/.../quess_5F00_82V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的负载条件是什么? 您能否在 COMP 引脚上共享更多波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输出连接器上没有负载时就会发生此问题。当一个负载被连接至输出时、即使在100mA 上、这种情况也会有所改善

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要有关该问题的更多详细信息。 这两个图像之间有什么区别?

    请分享完整原理图、反馈环路上的更多波形、例如 COMP 和 EA 引脚、不同负载等条件下的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、首先、感谢您的快速回复

    上面的照片是电路输出非负载状态的照片、这两张照片显示了相同的情况。

    收到消息后、我测量了 COMP 和 EA 引脚。 图片如下。
    总之、在"无负载"的情况下、在 COMP 引脚上有一个20Hz 的信号、输出电压摆幅为20Hz。 在"1W_LOAD"的情况下、COMP 引脚上存在170Hz 信号、输出电压摆幅为170Hz
    添加了用于显示"无负载"状态的 ea 引脚示波器图像。
    上面附有所用的原理图
    我正在等待你宝贵的想法
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您之前共享的原理图没有控制器。 仅显示功率级。

    IC 响应 COMP 信号、Vout 明显与 COMP 频率匹配。 您需要弄清楚为什么在空载时有一个20Hz 的频率。 这可能是由于您的反馈环路设计、该设计在原理图中尚不清楚。  

    请参阅 TI.com 上数据表中的示例原理图和示例设计。

    您可能也希望使输出电容器的大小足够大。 请使用计算器工具来设计功率级。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC222

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我忘记添加控制电路器件了、抱歉、您能重新检查一下吗? 如果您看到错误、请指明。

    e2e.ti.com/.../4237.quess_5F00_82V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在单个 COMP 上升事件期间共享 ABCD 波形。

    另外、我不清楚负载为1A 时的 Vout 波形。 在~170Hz 时您是否看到2.8V 纹波?

    您的总 Cout 是否为33uF *3 + 15uF = 114uF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当输出负载为0.01A (而不是1A)时、在170Hz 和2.8V 时会出现纹波

    在无负载的情况下、会出现16Hz 的纹波、频率随着负载值的增加而增加、纹波消失

    总 Cout 值114uF 是正确的

    我明天会向您发送所需的波形、我想运用您在此阶段可以给出的建议

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、将等待波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在"空载"的情况下、下图给出了 ABCD 信号的不同测量范围。 其中两个测量值分别对应于 A 和 B 信号、另外两个测量值对应于 C 和 D 信号。 在"空载"状态下、信号不是周期性的。

    我知道我的输出电容器低于应有的值、但我需要将电路设计为较小的值。 在这种情况下、变压器的输入电感或漏电感是否有效?

    我将等待你宝贵的想法

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在一个屏幕截图中叠加 ABCD 波形吗? 此外、当您转到 MS 范围时、请以同一图像显示 COMP 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从不同比例角度查看的测量图像如下所示。 测量显示了处于"无负载"状态的信号。
    黄色-CH1=OUT-B 引脚
    蓝色 CH2=OUT-A 引脚
    Green-Ch4=COMP PIN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    转换器看起来会进入突发模式、并且输出电容器(Cout)的大小可能不正确。

    以下链接可为您提供应用手册、其中介绍了使用 UCC28950的相移全桥的分步设计过程。

    有一个关于确定 Cout 大小的部分。  您可以使用应用手册的这一部分来确定/检查 Cout。

    https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf

    此致、