This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122的占空比波动

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384724/lm5122-fluctuating-dutycycle-of-lm5122

器件型号:LM5122

工具与软件:

尊敬的专家:

蓝色波为电感器电流 IL、紫色波为 SW、如您看到占空比波动所示。  请告诉我 、占 空比波动的原因是什么?

测试板是 PMLK 升压 EVM  

VIN = 15V、Iin = 0.696A、Vout = 24.127V、Iout = 0.4A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的卓讯:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    看到的波形确实显示了一些振荡、这可能与斜率补偿或环路补偿不稳定有关。
    PMLK 升压 EVM 可通过多种方法修改电感、开关频率、环路和斜率补偿值。
    如果这些设置的组合被选为非理想设置、则可能会导致您在示波器上看到的不稳定情况。

    快速检查方法是更改用于斜率补偿(J14)和环路补偿(J18-20)的跳线、并查看行为是否变得稳定。

    此致、
    Niklas