This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:TPS70950在 EN 引脚悬空时不起作用?

Guru**** 2506125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384979/tps709-tps70950-doesn-t-work-when-en-pin-is-floating

器件型号:TPS709

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

   根据 TPS70950产品说明书、当 VIN=10V 时有一个电路、我们将 EN 引脚悬空、但它在上电时不工作。 当我将 EN 引脚连接到 VIN 时、它会工作。

"你以为你赢了吗? 数据表显示 EN 引脚可以悬空。 非常感谢。

BR

Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    感谢您的提问。

    您是否尝试过新器件?  

    当 EN 引脚保持悬空但该器件由10V 供电时、您要在 EN 引脚上测量什么?

    您是否在输出端测量任何东西?

    我可能认为的一个原因是、该器件具有300nA (典型值)的上拉电流、可在 EN 悬空时启用该器件。  

    您是否已验证在 EN 引脚未探测时器件未启动? 如果由于300nA 电流源而探测 EN 引脚、则探头可能会向器件加载过多的负载、而不允许 EN 上拉。

    您是否使用的 PCB 可能在电路板上具有保形涂层?  

    有时、器件具有内部 EN 上拉电阻、但由于保形涂层引起的板级泄漏而无法导通。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hannah、

       感谢大家的快速响应。

       是的、我确定在 EN 引脚未探测时器件不会启动。 当我探测此引脚时、我在该引脚上得到最高为零的电压。

       正如您提到的、Amy 是保形涂层的原因、可能我需要添加电阻分压器来避免这种现象。 不管怎样,这可能是一个共同的问题,其他的 Gus 可能会在以后满足。

    BR

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    是的、请尝试保形涂层解决方案、如果您仍在 EN 引脚上看到相同的问题、请告诉我。

    此致!

    Hannah