This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:PCB 上的电阻减小了1M Ω

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384600/bq76952-1m-ohm-resistors-decreased-on-pcb

器件型号:BQ76952

工具与软件:

首先、大家好。 首先、我的电路出了问题、想征求您的意见。 我无法获取​​我计划的电阻值。 在使用含有焊铁的助焊剂将1M 电阻器焊接到任何 PCB 后、其值会减小。 这个值的下降从我第一次将其打开时开始、并在5分钟内显著下降。 电阻值​​不稳定、有时会增大、有时会减小。 我的 PCB 有问题吗? 因为当我将电阻器连接到电缆而不是 PCB 时、其值会降低。 正如我在附件中添加的那样、我在电路中使用了6个1M Ω 的电阻器。 它们的共同点是连接到5伏稳压器。 通常、如果电阻器看起来为1M、5伏从电阻器以非常正常的方式流出。 但是、我放置的1M 电阻看起来很低。 虽然有些看起来像1M、但有些给出的值​​类似100k-300k。 在这种情况下、从电阻器一端进入的5伏电压在电阻器退出时降至1-3伏的电压范围。 (如果有一个1M 欧姆的浮动电阻器、事情会正常工作。 我试着在我添加的照片中尽可能清楚地解释这种情况。 请您提供帮助和建议。 出现这种情况的原因可能是什么?可以采取哪些措施?) 您建议解决这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    几个问题:

    1.您的完整配置是什么?

    2.为什么使用1MΩ Ω 电阻器?

    3.是否要使用 SPI?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas 先生:
    实际上、我想制造的电路集成电路不同于我在上面提到的电路。
    是的、我尝试使用1M 电阻器通过 SPI 进行通信。 但正如您在电路中看到的、我无法将电压用作5伏、因为我无法获得稳定的电阻值。 我使用1M 的原因是我从初步使用集成电路 I use 获得的电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下 这些1MΩ Ω 电阻器的使用方式吗? SPI 通信不使用上拉电阻器。 SPI 使用推挽驱动器而非开漏。

    此致、

    Thomas Rainey