This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:LM5085内部负偏置稳压器损坏的原因

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383334/lm5085-lm5085-internal-negative-bias-regulator-reasons-for-damage

器件型号:LM5085

工具与软件:

您好!

我目前在我们的系统中使用的是 LM5085MY /NOPB 元件。

输入电压范围:24V 至54V

输出:24V、2A

在验证测试过程中、我发现 IC 的内部负偏置稳压器已损坏。

此内部模块损坏的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在观察7月4日的假期。 请注意,回复将延迟。

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    有任何与此相关的更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aakash  

    您能否解释一下您是如何发现负偏置稳压器损坏的? 你做了一个脱扣?  

    - EL   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ericlee:

    VIN 和 VCC 上的电压应需要为7.7V、但在发生故障时、我们发现0V 和阻抗低于10 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aakash  

    VIN 引脚和 VCC 引脚之间有一个10V ESD 单元。 如果 VCC 引脚意外接地(通常是由于处理不当)、此 ESD 单元可能会损坏。   

    此外、VIN 和 GND 之间有一个76V ESD 单元。 VIN 引脚在初始上电期间受到浪涌电压损坏时、负偏置稳压器可能会损坏。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    您能否详细介绍您从何处获得有关在 VIN 和 VCC 之间使用的10V ESD 单元的信息?

    此外、我还有一个 ESD 二极管 TPSMD54CA 用于 Vin 侧。

    是否有可能从负载侧损坏它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aakash  

    不允许披露器件的内部结构、但您可以在绝对最大额定值表中找到您想要的内容。  

    通常、绝对最大额定值由 ESD 电芯额定值定义。 请 确定  VIN 和 VCC 之间的10V  绝对最大值、并在下面的绝对最大额定值表中找到 VIN 和 GND 之间的76V 绝对最大值。  

    我认为负载不会损坏 VIN 引脚、因为负载没有直接连接到 VIN 引脚。  

    - EL