This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22679:原理图

Guru**** 2505205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376921/lm22679-schematic

器件型号:LM22679

工具与软件:

尊敬的 Expert:  

目前我们在使用 LM22679-ADJ 芯片、并且当旁路二极管的接地端和输出电源的接地端接在一起时、输出电源会产生1.8kHZ 的纹波、并且1.8kHZ 的噪声也将叠加在 SW 引脚方波上。 您能帮忙提供一些建议吗? 谢谢。  

原理图如下:

BR

Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    还请提供 PCB 布局。

    对于原理图:

    • 电感器看起来过大。 对于12V 的输出电压、建议6.8uH。 尽管客户计划在轻负载下运行、但电感器的大小应适合器件的满载能力(5A)。 此外、还要确保饱和电流额定值大于器件的 HS 电流限值。

    您能否说明一下将二极管 GND 连接到输出 GND 的含义? 接地连接应全部位于 PCB 的同一 GND 平面上。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge:  

    感谢您的建议、这里是 PCB 布局、  

    您能解释一下将二极管 GND 连接到输出 GND 的含义吗? 接地连接应全部位于 PCB 的同一 GND 平面上。[/QUOT]

    这意味着在这里使用相同的接地。

    BR

    Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    您可以展开 SW 节点波形吗? 将会看到 SW 波形的高侧。

    示波器探头接地在哪里?

    输出电容器的 ESR 是多少?

    还请提供 Vin 和 Vout 波形。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于一段时间内我们还没有回头、我将关闭该主题。 如果您有更多问题、您可以打开新主题帖或回复重新打开此主题帖。  

    此致、

    Ridge