This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28065:PFC IC

Guru**** 2507795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386980/ucc28065-pfc-ic

器件型号:UCC28065

工具与软件:

大家好、

我想问输入线路电压是否高于10kHz。
我可以使用哪种升压 CCM PFC IC。 (500kHz 高开关频率最高)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请澄清您的问题:输入线路频率是高于10kHz、还是线路电压高于10kV?  

    无论是哪种情况、TI 都没有能够在10kHz 输入频率或10kV 输入电压下正常工作的升压 PFC 控制器。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、输入线路频率高于10kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    正如我在上面提到的: TI 没有一个可以在10KHz 输入频率下工作的 BOOST-PFC 控制器。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PFC IC 可接受的最高输入频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们所有的 PFC 控制器被设计成在50Hz ~ 60Hz 标称线路频率下运行。  
    大多数此类转换器还可 用于400Hz ~ 800Hz 的航空电子频率、但在最高频率下波形失真稍差。

    我不知道有任何客户在800Hz 以上的输入频率下测试或使用了 PFC 控制器。   

    此致、
    Ulrich