This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:所需帮助:排除 LMG1210的 GaN 驱动器电路故障

Guru**** 2506735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373844/lmg1210-help-needed-troubleshooting-gan-driver-circuit-with-lmg1210

器件型号:LMG1210

工具与软件:

大家好!

我使用 INNOSCIENCE GaN 产品 INN650DA140A 产生高频脉冲、且产生的热量极少。 为了高效驱动 GaN、我选择了 LMG1210半桥驱动器。 但是、在仿真过程中、我没有得到预期的结果。

原理图如下。

如果作为电子设计专业人员、您能帮助我检查我的原理图是否正确、我将不胜感激。 如果您能提供任何旨在提高电路性能的建议、我们将不胜感激。

如果您的问题得到了解答、或者您需要任何进一步的信息、请告诉我。

此致、Kahhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kawhi、

    感谢您就您有关 LMG1210的问题联系 TI。

    作为参考、VDD 由于内部 VCC、您无需为 VIN 和 LDO/LDO 供电。

    我们建议在 LO 和 HO 布线上也放置栅极电阻器。 由于该电路的快速开关特性、这些电阻器可以为0欧姆、但最好将其作为必要时的备用电源。

    HB-HS 上的10nF 电容器可能小于该系统所需的电容器。 有关该值和 VDD 电容值的计算方法、请参阅此应用手册。

    针对半桥配置的自举电路选择

    没有输出级连接到 HS、因此它保持悬空。 该系统的计划输出级是什么?

    您能否分享您看到的意外行为的波形?

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kawhi、

    您是否能够解决此问题? 如果是、您能否分享您的调查结果?

    如果没有、您能否向我提供您已找到内容的最新状态以及对我的上述问题的答复?

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kawhi、

    我将在此时结束该线程。 如果您对此问题还有其他疑问或更新、请随时重新打开并更新此主题。

    谢谢!

    William Moore