This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27525:UCC27525DR、LMV358IDRG4和 LM3480IM3-5.0/NOPB

Guru**** 2501775 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387709/ucc27525-ucc27525dr-lmv358idrg4-and-lm3480im3-5-0-nopb

器件型号:UCC27525
主题中讨论的其他器件:LMV358

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否为以下提到的部件提供储存湿度和工作湿度:

UCC27525DR

LMV358IDRG4

LM3480IM3-5.0/NOPB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    贮存湿度 是 MSL 等级、可以在器件产品页面的"订购和质量"部分找到该值。  UCC27525DR 的 MSL 等级 为 1-260C-Unlim、这是最高额定温度、 即使在85%的相对湿度下也被视为不敏感。 1级器件不需要采用干式封装。 如需更多信息、请参阅以下应用手册: https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf

    工作湿度通常 不作说明、因为大多数 IC 的运行性能不依赖于湿度。 如果湿度是性能因素、则会在数据表中指定它(以湿度传感器为例)。

     其他两款器件属于不同的产品线、因此我将把本主题转交给 LMV358负责团队。

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:  

    请参阅 TI.com 上的潮湿敏感度搜索: https://www.ti.com/packaging/docs/mslsearch.tsp 

    LMV358是 MSL 1级、可以参考与上面相同的应用手册。 如果您对其他器件有具体问题、请通过这些问题专门针对各个器件创建新主题、或在该主题中告知我们。  

    谢谢!

    此致、
    Ashley