This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201H:使用 LMZ14201H 从+5V 生成-15V 电压

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385018/lmz14201h-generating--15-v-from-5-v-with-lmz14201h

器件型号:LMZ14201H

工具与软件:

我们正在尝试稳定一个内部实参(和电路)、其中我们要使用 LMZ14201H 或类似的 IC 从+5V 电源轨生成一个-15V 电源轨。 我们将使用 https://www.ti.com/lit/an/snva425a/snva425a.pdf?ts = 1720529190475中的拓扑用于反相降压/升压应用。 这会将开关的 VOUT 引脚接地、开关的 GND 引脚变为负电源轨。 LMZ14201H 要求 VIN 的最小值为6V、但只要降压/升压转换器可以启动并将 GND 引脚压至-15V、它就会快速满足6V 的最小值、最终达到5V -(-15V)= 20V

在原型板上、这主要起作用:调整反馈电阻器会在我们的负输出轨(开关 GND 引脚)上产生-15V 的电压。 但是、电路有时不稳定、负电源轨崩溃至0V、变得很热。

此方法是否适用于此系列器件、并且我们应该研究布局、负载和旁路元件? 我是不是在打错的树? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    我将与团队讨论您的问题、并尽快与您联系。

    感谢您的耐心等待、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis:

    这也许是可行的、但如果您有任何设计需要、我们想查看您预期的原理图/布局。

    希望您继续提供支持、

    Ryan