This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Shunt_voltage_reference_resistor_Calculator:HV 电源上的电流测量

Guru**** 1774980 points
Other Parts Discussed in Thread: INA271
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387172/shunt_voltage_reference_resistor_calculator-current-measurement-on-hv-power-supplies

器件型号:shunt_voltage_reference_resistor_Calculator

工具与软件:

有人是否有高侧测量方面的经验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分配给电流检测论坛、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 一篇 有关电流检测放大器(包括高侧测量)的概述文章。 如有需要、可以在线找到有关相关主题的深入应用手册和视频。

    截至目前、 基于分流器的电流感应放大器的工作电压上限约为100V。 如果需要更高的额定电压、则有几个电路技巧、例如本 模拟输出示例和本数字输出示例

    您还可以研究隔离技术、 例如霍尔传感器。  

    此致、

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这在高于20kV 的电压下是否也起作用? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、20kV 时不能。  

    此致、

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你以为你赢了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    工作原理。 然而、GF1不能真正地浮动、它必须以低于30kV 的某个值为基准。

    uA 范围电流对于 INA271来说太小、无法测量。 因为输入偏置电流的阶数相同。 该模型在这方面可能不太准确。 我建议使用具有较低 IB 的电流感应放大器。 器件中提供了大量的诊断功能。 不过、这意味着电源必须为5V、而不是12V。

    此致、

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "这个概念是有效的。 但是、"GREENF1"不能真正地悬空、必须参考低于30kV 的某个位置"

    以 HV 接地端作为参考点?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    由于针对同一主题启动了另一个主题并正在进行中、因此我们关闭该主题并继续讨论。

    此致、

    Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这话什么意思?

    INA271:高压电源的高侧感应?

    此致、

    Daniel