This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:我可以在 OUT 引脚上施加5.5V 电压吗?

Guru**** 2504535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389429/tlv700-can-i-apply-5-5v-on-the-out-pin

器件型号:TLV700

工具与软件:

您好!

如下图所示、我希望能够使用开关 S1禁用 TLV70033输出、以便用户可以连接高达5.5V 的外部电压而不是稳压3.3V 电压。 是否可以像这样在 OUT 引脚上施加5.5V 电压? VOUT 的建议运行条件为最大4.8V、但绝对最大值为6V、因此我认为是可以的。 谢谢!

此致!  

Sakeenah Khan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sakeenah:

    使用开关禁用该器件时、输入电压(VBUS)将是多少?

    如果 Vout (即5.5V)大于 Vin、则可能会发生反向电流。 如数据表第7.3.1节所述、有一个内置的体二极管用于保护、但该电流不受限制。 因此、如数据表中所述、"如果预计反向工作电压会延长、建议将外部限制在额定输出电流的5%。"

    除此之外、由于电压将低于引脚的绝对最大额定值、因此不应损坏器件。

    此致、

    Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    感谢您的答复。 在本例中、VBUS 由 USB 电源提供、它为5V、小于 VOUT = 5.5V。 这看起来不错吗?  

    此致!

    Sakeenah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sakeenah:

    在本例中、Vout>Vin、反向电流将流动。

    理想情况下、反向电流不应超过 Iout 最大值的105%(在本例中为210mA)。 持续反向电流或过流情况可能会随时间推移而降低器件性能。 如果这种情况很短暂、则可能不会影响性能。  

    如果您需要有关反向电流的设计建议、请参阅以下应用手册 :LDO 基础知识:防止反向电流

    此致、

    Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    感谢您分享该应用手册! 我添加了 D5以防止反向电流、如下所示。 希望一切看起来正确!  

    此致!

    Sakeenah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakeenah:

    这应该很好。  

    敬请知悉、该二极管将在 LDO 的正常运行中充当电阻器、并会使其产生压降。 Vin=5V 远大于所需的最小输入电压(Vout+0.3V)、因此 LDO 运行不会受到影响。 但请记住这一点、以防 Vin 因任何原因而降低。

    此外、  建议将 NC 引脚接地以改善该 LDO 的散热、但这不是必需的。

    此致、

    Bobby