This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:航天应用

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041, UC2827-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389005/lm5041-space-application

器件型号:LM5041
Thread 中讨论的其他器件: UC2827-1

工具与软件:

您好!

我必须为航天应用设计一个电流馈入型推挽式直流/直流转换器。 我知道有两种可用的 PWM 控制器:用于此拓扑的 UC2827-1和 LM5041、但据我所知、它们都没有一个具有防辐射型号。 此拓扑使用了空间合格部件、是否有参考设计?   

谢谢、Ottavio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 防辐射和航天产品页面 防辐射电源管理 IC 。 TI 不提供您所提到的两种集成产品中的任何一种。 如果您对电流馈送推挽式拓扑固定不变、是否可以考虑使用您需要的任何航空级 PWM 来使用单独的降压+推挽式转换器级?

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这就是我要做的。 使用 TPS7H5001或 TPS7H5005作为降压级和一些逻辑为级联推挽生成重叠驱动信号。

    此致、Ottavio