Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, LM5022, UCC28061, UCC28065, LM5122
主题中讨论的其他器件:LM5022、 UCC28065、UCC28070 、 LM5122
工具与软件:
输入和输出电压的范围是多少?
输入电压:20V;输出电压:50V, 在 CCM 模式下工作是否可能?
TI 是否具有升压交错 IC? 该函数与 LM5022类似、但我需要交错。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您在寻找 PFC 控制器还是升压控制器?
UCC28061是一种升压 PFC 控制器、在我看来、您正在为直流/直流应用寻找一种升压控制器。
我需要 PFC 控制器和升压控制器。
我想问一下 输入电压:20V;输出电压:50V 、在 CCM 模式下工作是否可行?
还需要交错升压控制器 IC。
UCC28061是一款交错式升压 PFC 控制器。 不过它是 CrCM 模式。 较新系列是 UCC28065
如果您需要交错 CCM PFC、我们有 UCC28070。
谢谢!
TI 是否有升压交错式升压控制器?
我会将此申请分配给合适的团队来处理。
非常感谢
您好!
我们的工程师不在办公室。
他明天将作出答复。
此致、
Johannes
您好!
很抱歉耽误你的时间太长。 该螺纹在重新分配后必须已低于我们的雷达。
如果您正在寻找交错升压控制器、我可以推荐 LM5122。
https://www.ti.com/product/LM5122
此器件符合您给定的输入/输出电压规格、并针对多相设计进行了优化。
如果您对此器件有任何疑问、敬请告知。
此致、
Niklas
您好!
TI 是否有可以用于 LM5122的典型电路?
或者只使用此简化
图来设计我的项目?
您好!
是的、我们有一个 EVM 板、其中显示了包含两个相位的典型 LM5122应用:
https://www.ti.com/tool/LM5122EVM-2PH
产品页面上还提供了第二个仅具有一个相位的 EVM。
此致、
Niklas
您好!
如果我想要普通的升压转换器、 只需使用 简化图来设计我的项目?
好的
如果只需要一个相位、则可以使用"更简单"的设计(只有一个 LM5122)。
这里是 EVM 参考:
https://www.ti.com/tool/LM5122EVM-1PH
我首先推荐了两相板、因为您最初需要一种交错式升压设计。
此致、
Niklas
非常感谢!
祝你度过美好的一天!