This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:是否可以禁用功率限制?

Guru**** 2504235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389288/tps2493-is-it-possible-to-disablle-power-limit

器件型号:TPS2493

工具与软件:

大家好!

如果未使用功率限制功能、

是否应该按照数据表中所述将 PROG 连接到 VREF 47 kΩ 电阻器? 如何处理 PROG?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我提出这个问题的原因是因为你在下面的线程中评论了"off is not recommended"。

    (+) TPS2492:是否可以禁用功率限制? 负载为大容性负载时如何保护开关 MOS? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    为什么不建议这样做? 如果不使用 Vref、我认为可以通过如下所示添加47 kΩ 来实现。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ryusuke、

    是的、您可以做到。 通过将 VREF 连接到 PROG、您基本上会将 PLIM 设置得非常高、就像禁用一样。

    PLIM 用于在其 SOA 限制范围内运行功率 MOSFET。

    您是否有任何理由不使用 PLIM 功能?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您的答复。

    我看不出有任何理由不使用 PLIM。

    我的客户在电池和充电器之间使用这种电子保险丝。 适用于浪涌电流抑制保护。

    此致、

    Ryusuke