This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:输入电容器会发出尖锐的蜂鸣声

Guru**** 2504745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1389769/bq25723-sharp-beeping-sound-from-input-capacitor

器件型号:BQ25723

工具与软件:

大家好!

我的电路采用20V 电源输入、而输入电容器在输入电源为20-45W 时会发出尖锐的蜂鸣声。

我使用了五个10uf/25V 电容器。

减小到1个电容器后、蜂鸣音仍然存在。

我可以做什么来摆脱这种蜂鸣音一劳永逸?

此致、

Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xavier、

    您能否提供一个波形来展示在观察到噪声时的开关节点? 例如、VIN、VSYS、VSW1和 VSW2也列出了运行条件。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我现在不在办公区、所以我可能会延迟两天发送波形、请理解!

    我可以添加一种现象、即在移除所有5个 MLCC 并将一个3.3uF/35V 钽电容器重新焊接后、噪声将消失。

    但这似乎与 BQ25723的推荐设计并不一致、我想问在输入端使用钽电容器时是否有任何缺陷、如果没有的话、我或许能够接受这一变更。

    此致、

    Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xavier、

    陶瓷电容器可能会在励磁情况下发出可闻噪声。 我见过一些客户使用钽电容器作为输入电容器。 只需注意钽电容器的纹波电流规格。 除此之外、我认为这应该是一个可行的解决方案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我将对输入电容器使用钽电容器。

    谢谢!

    Xavier