请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62932 工具与软件:
我使用的是 TPS62932、如随附的图所示。 该器件按照规格工作、除非我执行以下操作;
我以25V 的输入电压运行该器件一段时间(可能超过24小时)、然后我随机移除输入电压、然后重新连接。 当我这么做时、器件会烧毁、并且 Vin 短接至 GND 和 BST。
这似乎是在 Vin 下电上电(大约在5次中的1次)时随机发生的、并且发生在乘法电路板上。
通过这些 Vin 下电上电、Vin 始终保持在25V 不变。TPS6293上的负载可以变化、但绝不会超过200mA。正如附加的原理图所示、我认为我正确使用了该器件。
那么、您能帮助我调试这个问题吗?
THX
Jeff Boyer | 工程所有者兼总监 | TekMagic
电子邮件: Jeff.B@TekMagic.net