This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B87-Q1:TPS7B87-Q1

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390862/tps7b87-q1-tps7b87-q1

器件型号:TPS7B87-Q1
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们已采购 TPS7B8750QDDARQ1并已将其集成到我们的原理图中。 如果您可以为此 LDO 提供 PSPICE 仿真模型、会大有裨益。 这一模式将加强我们对产品的了解。 我知道 TI 论坛上有可用的瞬态模型文件(3.3V 和5V)、但我特别需要 TPS7B8750QDDARQ1的模型(8引脚 IC)。 此外、如果有 TINA-TI 模型可用、同样不胜感激。

非常感谢您协助解决此问题。

谢谢、此致

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    我在研究这个。 我明天会回到你身边。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    很抱歉延迟了响应。 8引脚 IC 的 PSPICE 模型与可用的5引脚模型不会有任何不同、因为其他引脚为 NC。  我们不再对 TINA-TI 模型进行开发。 很抱歉给您带来不便。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的响应。 我在使用可用的5引脚 SPICE 模型进行仿真时遇到问题。 请帮我解决,我已经连接了模拟电路和他的问题. 请仔细观察