This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:是否可以使用相同的模板现有电源板(UTL2/ASESH)和新的电源板(HFTF)

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378909/tps54240-is-it-possible-to-use-the-same-stencil-existing-power-pad-utl2-asesh-and-new-power-pad-hftf

器件型号:TPS54240

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户有一个相对问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

ーーー μ A

现有的电源板(UTL2/ASESH)和新的电源板(HFTF)具有不同的电源板尺寸。

新电源板(HFTF)和现有电源板(UTL2/ASESH)是否可以使用同一模板?

如果没有、请告诉我新电源板(HFTF)的建议模版尺寸。

ーーー μ A

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请对应用中使用的封装使用建议的尺寸。 封装尺寸和其他信息可在器件数据表的第12部分中找到、封装模型可从产品文件夹 https://www.ti.com/product/TPS54240#cad-cae-symbols 中下载

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge:

    感谢您的答复。

    PCN 指示电源板的尺寸因出厂设置而异。

    根据 PCN、HFTF 工厂中的电源焊盘具有不同的尺寸。

    新的电源板尺寸已反映在数据表中。

    问题(1)客户创建了具有现有电源板尺寸的模板。

    是否可以将其直接应用到新电源板上?

    问题(2)如果您有任何与新旧散热焊盘兼容的图案设计和金属面罩设计信息、您能否告知我们?

    旧版本 Stensil 的电源板尺寸 x 1.88mm x Y1.57mm

    版本的电源焊盘 模板尺寸 x 1.89mm x Y1.83mm

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    您需要使用器件数据表中建议的模版尺寸。 使用较大的焊盘时、需要根据数据表中的建议调整模板。  

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge:

    感谢您的答复。

    下面列出了其他问题、

    您能提供建议吗?

    ——

    (1) 这是否意味着不能在与现有 UTL2/ASESH 电源板匹配的电路板上安装不同的电源板封装(HFTF)?

    (2)最新的数据表列出了 HFTF 封装的尺寸。
    这是否意味着将来只会生产 HFTF 封装。

    (目前、TPS54240仅采用 DGQ 封装。

    如果一个封装类型名称具有两种不同的电源板封装并继续生产、则客户必须准备两个电路板布局布线和模板。

    这是非常不合理的。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会与我们的产品工程师沟通、并尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的答复。

    我期待您的回复。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这只是一个提醒、我期待等待您的回答。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将再次与我们的产品工程师交流。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请告诉我最新情况。

    客户正在等待响应。

    我希望很快收到您的反馈

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    以下是我们的封装工程师的回复:

    客户要求使用引脚10设计。

    因此、我将我们的 PCB 焊盘图案建议如下:

     

    灰色区域是焊盘、绿色区域是阻焊层开孔。

    "焊盘图案示例"的焊盘绘制为实灰色外线和实绿色内线。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    客户询问的是 TPS54240DGQ。

    此外、TPS54240没有 RDN 封装。

    您能否在下面看到并再次确认您的封装工程师。

    来自 PCN (20200402000.1)的信息

    根据 PCN、HFTF 站点已添加到 TPS54240DGQ 的现有 UTL2/ASESH 站点中。

    区别在于电源板的尺寸不同。

    客户正在使用在现有 UTL2/ASESH 站点生产的电源板创建电路板和模板。

    HFTF 站点的封装图尚未更新到数据表中。

    问题(1):是否可以将这些电源板和模板用于 HFTF 站点生产的封装?

    HFTF 站点的封装尺寸尚未包含在数据表中。

    问题(2): 请告诉我、UTL2/ASESH 站点上的电源板和 HFTF 站点上的电源板之间是否存在通用模板尺寸。

    问题(3);如果无法使用通用板和模板,则需要指定板的制造工厂。

    有必要准备两种类型的电路板和模板、这是不合理的。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的耐心。  我已经联系了我们的包裹团队。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们刚刚收到客户的提醒。 他们已经等了一个月,仍然没有听到,他们感到沮丧。

    因此,我们希望您尽快回复。

    请最迟在本周结束前与我们联系。

    如果无法做到、请告知我们您何时能够做出回应。

     我希望在一周内收到您的消息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将尝试解决该问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    很抱歉耽误您的时间、请尽快回复我的电子邮件。

    客户希望知道答案何时提供。

    请您 向我介绍一下最新情况吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    客户仍期待尽快等待解答。

    我必须向客户报告情况。

    请提供最新情况。

    另外、如果您不能回答有任何原因、请告知我们。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    下面是我们的包装组的回复:

    问题(1):是否可以将这些电源板和模板用于 HFTF 站点生产的封装?

    HFTF 站点的封装尺寸尚未包含在数据表中。

    [SMT]:请在 HFTF 站点使用原始 UTL2/ASESH PCB 焊盘图案和模板。

    问题(2): 请告诉我、UTL2/ASESH 站点上的电源板和 HFTF 站点上的电源板之间是否存在通用模板尺寸。

    [SMT]:请在 HFTF 站点使用原始 UTL2/ASESH PCB 焊盘图案和模板。

    这是该领域有关悬伸/悬挂问题的常见问题。

    我列出了下表供您参考:

     

    UTL2

    新的

    差值

    悬伸/悬挂

    X

    1.73.

    1.6.

    -0.13

    在规格范围内悬挂

    y

    1.79

    2.07.

    0.28.

    突出量在规格范围内

    单位:毫米

    [SMT]:请在 HFTF 站点使用原始 UTL2/ASESH PCB 焊盘图案和模板。

    问题(3);如果无法使用通用板和模板,则需要指定板的制造工厂。

    有必要准备两种类型的电路板和模板、这是不合理的。

    [SMT]:请在 HFTF 站点使用原始 UTL2/ASESH PCB 焊盘图案和模板。 无需准备2类电路板和模板。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的答复。

    我将与客户分享答案。

    希望客户可以回答。

    如果他们有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi