This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22998:导通电阻与输入电压

Guru**** 2505205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387145/tps22998-on-resistance-vs-input-voltage

器件型号:TPS22998

工具与软件:

大家好!

尝试按以下规格进行仿真、

VIN = 5V

Vbias = 5V

ON = 3.3V

CT =开路

Iload = 3A

电路:

我看到输出电压下降了120mV (4.88V)。 非预期目标。 有人可以澄清一下吗?

图表:

此外、我也无法在数据表中看到高电流的导通电阻图、您能否分享满载电流的图?

谢谢

佛法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、佛法、

    大家好。

    [quote userid="567441" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387145/tps22998-on-resistance-vs-input-voltage 此外我无法在数据表中看到高电流的导通电阻图形、您能分享这个图表表示满负载电流吗?

    当 MOSFET 处于有源区域时、漏极电流对电阻的影响可以忽略不计。 RDS (on)将相同。

    数据表中显示了导通电阻与输入电压关系图。

    [报价 userid="567441" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387145/tps22998-on-resistance-vs-input-voltage 我看到输出电压骤降120mV (4.88V)。 非预期目标。 有人可以澄清一下吗?

    您能否检查 电压源是否存在  导致负载压降的内部源电阻。

    谢谢你

    Amrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Amrit!

    1)导通电阻 VS 输入电压图存在于数据表中、仅限于高达200mA 的电流、但此部件支持10A 电流、对于全电流(10A)规格、我们能得到该图吗?

    2) 2) 否我尚未 在源极侧配置内部源极电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、佛法:

    对于导通电阻与 ILOAD 之间的关系、变化不大。 在数据表中、给出了导通电阻与 Vin 间的关系、在这种情况下、ILOAD 保持在200mA。  

    我将检查仿真。 请期待我在下周早些时候作出回应。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush Gupta:

    有更新吗?

    对于3A 电流、是否可以考虑数据表中给出的相同200mA 图?

    谢谢

    佛法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、佛法:

    我还在我的系统上尝试了这个、我得到了一些压降(4.95V 而不是4.88V)。 实际计算请使用 Vout = Vin - ron*Iload。 SPICE 模型中的这个下降是由于它是如何实现的。 我们将必须检查实现情况以找到导致这种下降的确切原因。  

    是的、您可以认为数据表中的 Ron 与 Vin 关系图对3A 有效。  

    此致、
    Arush