This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3846:用于 BMS 电池充电的并联保护器。

Guru**** 2504545 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1387340/uc3846-parallel-protector-for-bms-battery-charging

器件型号:UC3846

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我在并联保护器中使用了 UC3846 IC 来实现电流控制型 PWM、从而对 BMS 电池充电。 当测量 a_out b_out 切换时、它不提供2.2A 的受控电流、而是提供3-3.5A 电流。 请帮我解决这个问题。   另外、我附上我的原理图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您想拥有2.2A 的哪一个? 您在哪里看到3-3.5A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3-3.5A 是电池充电时的输出。 我通过电池负极侧的电流钳位表以及显示放电电流的 BMS 应用对其进行了测量。 此外、我将 fosc 更改为10kHz、但在 a_out 中显示5kHz、在 b_out 中显示5kHz、即使在将 fosc 从5KHz 更改为10KHz 后、放电电流也不会变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您提供的电路不包括3 - 3.5A 部分。 请提供显示该电流的电路、或指明该电流在您提供的电路中的位置。 我无法根据您的描述知道电流在哪里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是否可以连接缩放通话或任何其他内容并进行讨论、以便更快地找到解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以提供电路并使用箭头或参考指示符显示电流在电路中的位置、以便我可以清楚地知道。 这是一个简单的图示、无需使用变焦通话-为什么您无法显示流经3-3.5A 电流的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要求通过电话联系、因为这可以帮助我们更快地找到解决方案。 当然我可以向大家展示这个电路、我来画一个并联 BMS 的流程图、向大家展示我们现在面临的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先显示您当前的位置、这样我就可以看到您正在查看的内容。 不知道为什么不只显示电路中的当前位置呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我谨附上示意图图片供您参考  

    此外、为了获得 Fsw 10kHz、我已经将 Rt CT 值分别更改为100k 和2.2nF、但是 a_out 显示5kHz、b_out 显示5kHz。 正如您在引脚1处看到的、分压器 R1为55.5K、R2为7.44K、使得电流限制为3.428A、我还将其更改为 R1 = 47k 和 R2 = 6.04K、从而将电流限制设置为2.692A、但仍然仅在3.5A 电流下运行、我无法获得所需的结果。 为了使用电流限值、我已使用数据表中提供的公式操作了 R1和 R2值、下面随附了该公式。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流限制为峰值、而不是平均值。 您需要捕获 R42上的电压波形、然后计算电流、以检查峰值是3.428A 还是2.692A、以及差异有多大。 您似乎认为电流限制是平均值、但事实并非如此。 限值是在 R42峰值电压上检测到的峰值电流。

    基于 RT 和 CT 的频率是振荡器频率 fosc。 第7.2节图显示了对于每个驱动器输出、fosc 分为两个部分、因此您看到的 fosc = 10kHz、每个驱动器为5kHz。 是的。