This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563206:为 TPS563206选择合适的电感器

Guru**** 2501775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391305/tps563206-choosing-the-proper-inductor-for-tps563206

器件型号:TPS563206

工具与软件:

您好、TI 团队

我想按照以下规格设计直流/直流转换器、但 Webench 建议使用大尺寸电感器。  (74437349047伍尔特电子(Wurth Elektronik))

 -输入:5~12V

 -输出: 3.3V/1A

我认为可以使用更紧凑、更便宜的电感器。

是否必须使用 Webench 推荐的电感器?

此致。

Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeong、

    您可以使用任何大于3A I (sat)的4.7uH 电感器。

    此致、

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shipeng

    1.您能解释为什么我需要使用饱和电流高于3A 的电感器吗?

    2.虽然 我 将电感更改为6.8 μ H、但 是否仍然需要使用饱和电流高于3A 的电感?

    此致。

    Jeong。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeong、

    如果输出端发生过流、由于器件过流限制大于3A、因此电感器电流也将超过3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shipeng

    即使使用低电流、所有具有3A 电流保护的 TI 产品是否都必须使用 SAT 电流高于3A 的电感器?

    此致。

    Jeong。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeong、

    有。