This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:在部分复位之后、是否保持 LDO (REG1和 REG2的输出)?

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390685/bq76952-after-the-partial-reset-ldo-output-of-reg1-and-reg2-is-mainteined

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

在我的系统中、主机 MCU 使用 BQ76952的 LDO 电源。

部分复位后、 是否保持 LDO (REG1和 REG2的输出)?

谢谢!

Sho Takayama.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sho、您好!

    部分复位后应维持 REG1和 REG2电压。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,托马斯!