This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:有关 UCD3138的问题

Guru**** 2510465 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392775/ucd3138-question-about-ucd3138

器件型号:UCD3138

工具与软件:

您好:

1.在2A 模块中、UCD3138的引脚22损坏、对地短路。 此引脚用于开/关控制。 它在内部下拉一个10K 电阻器和一个并联的10nF 电容器。 外部30K 电阻上拉至12.2V、在30K 和10K 电阻器之间形成一个分压器。 工厂使用继电器控制分压电阻10K 的打开和关闭、实现开/关功能;2A 模块已打破此芯片。

2.在2C 模块中、受损的 UCD3138是电源引脚27、也对地短路。 它由 TI 的 LP2985A-33DBVR 供电、损坏的操作是对模块执行启动测试。 因此、该3.3V 在启动期间短路。 更换芯片后、3.3V 启动测试显示单调升高而没有任何尖峰。 2C 模块有三个损坏的芯片、都有相同的问题。

请帮助查看这种类型的短路问题的常见原因是什么。 谢谢你!!!