工具与软件:
我正在测试降压转换器评估板 LMR16006EVM。 该 LMR16006具有 ECO 模式、可在负载电流非常低时终止开关。
这是 LMR16006EVM 的原理图。


该板以恒流模式连接到电气负载。 电流条件范围为0.001A 至0.100A。
我将测试 SW 信号、得到此波形如下所示。

这种情况下可能会出现振铃。
1.我想知道这个波形是由振铃还是谐振引起的。
2.如果这是由谐振引起的, 它是由什么机制形成的,涉及哪些设备?
3.如果这是振铃、为什么它与 PWM 信号的过冲不同。
4.如何消除这种异常?
非常感谢!