This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050-Q1:原理图审阅

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050, TPSI3050-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392689/tpsi3050-q1-schematic-review

器件型号:TPSI3050-Q1
主题中讨论的其他器件:TPSI3050

工具与软件:

大家好、团队成员:

1) 1)我要使用 TPSI3050驱动器设计两个不同的 MOSFET。

我们将在两线模式下设计 TPSI3050并使用 MOSFET。 我计算了 CDIV1和 CDIV2的值、并根据功率传输注意事项、选择了 PXFR 电阻器。 您能否检查并确认这些值是否正确? 如果有任何计算错误、请告诉我。

原理图1.

MOSFET:IPTC011N08NM5ATMA1

驱动器:TPSI3050-Q11

原理图2.

MOSFET:SIR5802DP-T1-RE3

驱动器:TPSI3050-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 PREMA PERUMAL、

    感谢您使用 E2E 联系我们的团队。  

    两个原理图都正确并能正常工作。 请记住、此配置使用2线模式、最大开关频率小于300Hz。  

    此致、

    Jack Hemmersmeier  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的答复、

    我们在应用中没有使用 PWM 模式。 EN 引脚持续连接到12V。 双向 FET 也永久导通。 我的想法是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  PREMA PERUMAL、

    您的想法是正确的。 如果 EN 永久连接到+12V、双向 FET 也将永久 导通。  

    此致、

    Jack Hemmersmeier  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    最大开关频率小于300Hz。

    关于前面提到的要点、我们应该考虑哪些应用? 4)频率?

    在我们的应用中、它持续开启。 在这种情况下、我们需要考虑双线模式下的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  PREMA PERUMAL、

    对于您的应用、您无需考虑频率、因为它会持续开启。  

    PWM 控制等其他应用对频率敏感。

    此致、

    Jack Hemmersmeier