This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:无6.5V 固定电压 β?

Guru**** 2508385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393457/tps709-no-6-5v-fix-voltage-beta

器件型号:TPS709

工具与软件:

您好、数据表显示存在6.5V 固定电压 β。 虽然我在网站和可订购列表中都没有找到它。 那么是否提供6.5V 电压呢?

是否有其他修复6.5V 电压建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    6.5V 固定输出目前不适用于 GPN TPS709。 该器件的设计将允许6.5V 输出、但当前未在大规模生产中提供该 Vout。

    类似 TPS7A2401DBVR 的器件是否 可以替代? 如果没有、请告诉我相关要求、我可以推荐最适合的 LDO。

    此致、

    Kelsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelsey、是否有固定的6.5V 输出 LDO?

    如果需要6.5V 电压、则 TPS7A2401更建议采用可调输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    是的、我们没有固定的6.5V 输出 LDO 可用。 需要6.5V 电压的 LDO 供电是什么?

    此致、
    Kelsey