This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:在 BQ77905中进行温度检测

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393732/bq77905-temperature-sensing-in-bq77905

器件型号:BQ77905

工具与软件:

您好!

过热检测在此 IC 中是如何工作的。 我认为这将是一个在 VTB 上具有电源电压并在 TS 上具有感应功能的简单分压器。 但它看起来不像这样工作。

我购买了一个 EVM、并尝试测量 VTB 和 GND 之间的电压、如下所示、电压读数为零、但 IC 没有故障。

VTB 是否可能为零。 是否存在 VTB 可以变为零的情况? 我可以从功能图中看到、有某种控制逻辑可以关闭此电压、参阅:  

背景提问:我在我们的设计中加入了这个 IC 、并且 IC 在 CHG 和 DSG 上都出现故障、我目前无法弄清为什么这个 IC 会出现故障。 我的怀疑与 OTD 有关。 根据数据表、CHG 和 DSG 均仅在 OW 和过热故障时发生故障、并且我已检查输入引脚上的电压是否正常。

谢谢