This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3522R030:散热器机械设计

Guru**** 2506565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393640/lmg3522r030-heat-sink-mechanical-design

器件型号:LMG3522R030

工具与软件:

客户对 TI 的 GaN 感兴趣。 不过、他们担心如何通过适当的机械压力和材料连接将散热器放在 GaN 顶部。

不仅是 功率元件上的压力,而且使用扭矩,或散热器的压缩比,都是与客户生产能力相关的重要因素

是否有法规或指南? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是一个地震链接、提供了应用手册、具体说明了我们顶部冷却器件的热设计注意事项:

    应用报告

    它详细说明了这些零件的合理高级设计、但是、您的某些制造特定问题可能需要直接向制造商提出。

    如果这有帮助、请告诉我、

    Zach Sovero.