工具与软件:
您好!
我有一个使用 BQ25618E 的定制电路板。
我使用电池完成了几个充电周期、有时永远不会达到 ITERM 电流、充电器永远不会完成充电。
正如您在下图中看到的、充电器会继续或多或少地为100 mA 供电。
根本原因可能是什么?

谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
更多信息:
- ITERM 设置为40mA
- ITERM 已启用
您好!
发生这种情况时、您能否提供完整的寄存器映射读数? "如果器件处于 IINDPM/VINDPM 调节或热调节状态、则实际充电电流将小于终止值。 在这种情况下、终止被暂时禁用。"
此致、
Mike Emanuel
您好!
在寄存器中一切看起来正常。 I 还测得的 VBAT = 4.463V、这对于编程的 VBAT = 4.47V 是正常的
以下是发生这种情况时的寄存器映射读数:
| REG01 | 0x16 |
| REG02 | 0xA6 |
| REG03 | 0x22 |
| REG04 | 0xD1 |
| REG05 | 0x8F |
| REG06 | 0xE6 |
| REG07 | 0x55 |
| REG08 | 0x74 |
| REG09 | 0x02 |
| REG0A | 0x80 |
| REG0C | 0xF5 |
此外、它似乎只在暖温时才发生。 但除非我误解它不应该发生、对吧?
您好!
REG0x09表示热电池温度故障。 如数据表中所示"在温温度(T3-T5)下、充电电压降至4.1V 或保持在 VREG (JEITA_VSET)。 并且充电电流可被减少至一个可编程水平(缺省值0%、20%、50%、100%)。 T3-T5中禁用电池终止。' WARM 禁用终止。
此致、
Mike Emanuel
谢谢! 我漏掉了这个。
TI 选择 不在温控温度下终止充电是否有具体原因?
您好!
我怀疑、因为上一代禁用了热温度下的端接。
此致、
Mike Emanuel