This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:SMBus/I2C

Guru**** 2507185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394201/bq25710-smbus-i2c

器件型号:BQ25710

工具与软件:

请提供有关电池充电器的主机 I/F 的信息以组织组件选择标准。

1) 1)在 TI 电池充电器中、主机 I/F 可以是 I2C 或 SMBus、使用 SMBus 有什么优势?

2) 2) 如果主机侧仅支持 I2C、则采用 SMBus 电池充电器是否存在任何问题?
  如果您也能向我们提供技术理由、我们将不胜感激。

此致、
Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa、

    我们通常选择 SMBus 充电器、因为智能电池使用 SMBus。 然后、您可以将它们直接连接到同一条总线上、否则主机可能需要两组端口、一个是充电器 I2C 端口、一个是智能电池 SMBus 端口。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIGE-SAAN

    是否可以在没有任何问题的情况下将 SMBus 电池充电器连接到主机的 I2C?
    如果您能为我们提供这方面的技术基础、我们将不胜感激。

    此致、
    Kagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa、

    由于两条总线之间存在差异、因此可能存在兼容性问题。 请参阅以下应用手册。  

    《SMBus 与 I2C 器件的兼容性》

    https://www.ti.com/lit/pdf/sloa132

    此致、

    老虎