This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H-Q1:LM5156HQPWPRQ1

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1393816/lm5156h-q1-lm5156hqpwprq1

器件型号:LM5156H-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

我使用的是 LM5156HQPWPRQ1 PWM 控制器 IC。 我发现 IC 出现故障。

当 EN (引脚14)从外部提供电压时、请查看 BIAS (引脚1)引脚上的电压。 因此、我想知道内部是否有连接了 b/w EN 和 BIAS 引脚的任何电路。 如果是、您能提供相关电路的详细信息、或者您能解释在 BIAS 引脚上产生该电压的原因吗?

谢谢!

Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejasri:

    是、有内部 ESD 保护二极管。

    这就是为什么具有以下 ABS 的原因。 最大 数据表中提供:

    最好的守护者

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、  

    感谢您的答复。

    我们需要它的更多详细信息。 ESD 二极管是如何连接的? 阴极和阳极是以哪种方式连接的?

    我的场景是在 EN 引脚上提供4.8V 电压、我在测量结果中看到 EN 引脚(引脚14)上为3.619、BIAS 引脚(引脚1)上为2.858。

    您能告诉我 ESD 二极管器件型号或其正向电压吗?

    在这个问题上,请帮我。

    谢谢!

    Tejasri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejasri:

    二极管的连接方式如下:

    该二极管没有器件型号、因为它是作为器件内部的结构实现的。

    不幸的是、我不能再告诉你这件事。

    请仅在指定区域操作设备。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    感谢您的答复。 它回答了我的问题。