This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912-LPO EP:最大输出电容

Guru**** 2508715 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394456/lp5912-ep-maximum-output-capacitance

器件型号:LP5912-LP5912 EP
Thread 中讨论的其他器件: LP5912

工具与软件:

您好!

我注意到、此部件的数据表规定了最大输出电容为10uF。  这是最大值 直接连接到输出端的输出电容器的值、还是连接到输出端的所有负载的最大电容?

谢谢!

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    我看到您列出了 EP 我们的增强型产品 LP5912-LP5912、但您分享了一张图片 LP5912 ,我们的商业版本的设备,我认为你正在使用 LP5912 . 对于您的问题、额定值适用于 连接到输出的所有负载(包括输出电容器)的最大电容。 需要注意的是、随着时间的推移、大多数电容器确实会降低额定值的大约一半、因此在应用中实施该器件时应考虑到这一点。

    希望这对您有所帮助。  

    此致、

    Jorge Del Rio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在很清楚,谢谢!  很抱歉、我指的是 LP5912。

    此致、

    Robin