Thread 中讨论的其他器件: LM74703-Q1、 LM74701-Q1
工具与软件:
专家、您好!
您能回答以下问题吗?
EC 表的 FET 良好高电平是否包括 RFETGOOD 处的压 降、或者我们是否应在 RFETGOOD 处添加压降以估算实际的 FET 良好引脚输出电压?
他们正在考虑使用3个 LM74704-Q1、如下所示。
目前他们计划使用相同的 EN 信号来控制所有 LM74704-Q1。
那么、您可以回答以下问题吗?
- 如果另一个 LM74704-Q1正常工作、当一个 LM74704-Q1的栅极引脚开路时、FET 是否正常保持高电平?
- 即使另一个 LM74704-Q1正常工作、当一个 LM74704-Q1的 VCAP+/-开路时、FET 是否正常变为低电平?
- 通过一个使能信号控制所有 LM74704-Q1是否存在任何问题?(例如、器件变化会导致启动事件的 FETGOOD 确认时序不同、并且某些 LM74704-Q1检测到阴极短路错误阳极、当 FETGOOD =低时、连续使能高电平会导致器件错误导通并导致损坏等)
此致、
Kuramochi 一树