This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C59-Q1:栅极电压限制齐纳二极管

Guru**** 2506825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396126/ucc28c59-q1-gate-voltage-limiting-zener

器件型号:UCC28C56-Q1

工具与软件:

您好!

我正在开发一个电路、需要对晶体管 Q2和 Q3的栅极电压限制齐纳二极管进行一些澄清。 根据数据表、最大栅极电压指定为±20V。但是、在原理图(EVK)中、栅极电压似乎可能会超过该限值。

有人可以提供指导、说明是否需要额外的齐纳二极管来确保 Q2和 Q3的栅极电压保持在指定的限值内? 如果是、您可以为这些齐纳二极管推荐合适的值吗、或者针对保护这些晶体管建议最佳做法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q3 Vgs = Vref = 5V、因此正常

    Q2 Vgs 在-18V 或+1V 被 D9钳制、  

    D5是钳制 Q3 VDS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的响应。

    EVK 中的变压器匝数比10.2:1似乎很低、我怀疑当施加负载时、输出可能会在较低的电压下达到饱和。

    我的设置:

    初级电压:1000V

    频率:42.5kHz

    电阻负载:8欧姆(3A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题已得到解答、这些二极管也可以使用。

    我不了解负载开启时输出端饱和的含义。

    如果变压器饱和、则您需要使变压器设计正确。 因此、不确定这些二极管的选择如何帮助避免饱和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个问题是不同的。 它没有关系。  

    变压器比似乎很低。 如果我想使用同一变压器实现23V 或24V 的输出并且仅调优反馈。 即使是对于15V 输出、比率也似乎很低。 我假设它可能达不到  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果问题与原始主题帖相同、请创建一个新主题帖。

    您需要重新设计转换器。 您可以参考这一点  

    www.ti.com/.../tidudt5b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、感谢您的支持。 我指的是 EVK、它看起来很低。 不了解它是如何工作的。