This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:过压保护不起作用

Guru**** 2504965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396188/ucc28750-overvoltage-protection-not-working

器件型号:UCC28750

工具与软件:

您好!

使用 UCC287506电源管理 IC 的 Im。 Im 计划提供高于400伏的过压保护。 我按如下所示连接了电路。 但是、在 IC im 的故障引脚上、电阻器@420VDC 两端的读数仅为2.5伏。 是否有内部电压钳位? 但是、根据数据表、我们需要将引脚电压提高到4.1伏特、才能确认过压故障。

请使用指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Himanshu、

    感谢您联系我们。

    请使用原理图中带有齐纳二极管和限流电阻器的推荐电路、在输入 OVP 事件较高时关断电压。 仅当此引脚上的电压高于4V 时才会触发 FLT 引脚、从而导致关断。 选择齐纳击穿电压时应确保应保护的点与齐纳电压之差为4V、并且有助于触发关断。 我已经在仿真中验证了这一点。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试过使用齐纳二极管和限流电阻器。 它正在工作。