This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22968-Q1:IC 规格

Guru**** 2506475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396164/tps22968-q1-ic-spec

器件型号:TPS22968-Q1

工具与软件:

电流是多少:"on1"端子上的 IIL (输入低电流)?

*输入电压: 0.9V , VBIAS=3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matsuzaki San、

    您是否是指 IQ 电流、即 Vbias = 3.3V、Von = 0V 且开关未导通。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    VBIAS 端子= 3.3V (来自电源 IC)和 ON1端子= 3.3V (来自 μC Ω)  

    我想知道 ON1端子消耗的电流值。

    "离子"是什么意思?

    我很抱歉,我的英语很糟糕。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matsuzaki San、

    ON 引脚处的漏电流将为 Ion。  

    很抱歉,我的英语很糟糕...

    没问题。 我明白这不是你的主要语言。  

    此致、
    Arush