This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122输出容量

Guru**** 2506615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396757/lm5122-lm5122-output-capacity

器件型号:LM5122

工具与软件:

嗨团队、

我们是否可以将 LM5122输出36V?120W 电源用于后置负载@Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    LM5122应适用于36V/120W 输出。
    您是否知道输入电压范围?
    根据此图、我们可以计算检查其是否在 LM5122能力范围内所需的占空比。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为12V、

    我使用 Webench 进行了仿真、您可以看到下图、没问题吧? BTW ,我们是否有一个更好的工具,就像 webench 用于电源仿真  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    衷心感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、  

    LM5122是否支持100%占空比? 如果没有、请帮助解释原因  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我没有看到图像附件。
    但我已经可以确认 LM5122是输入电压为12V 的应用的最佳选择。
    使用 webench 提供设计帮助也是可以的。 对于一些初始计算、我还推荐我们的功率级设计器工具:
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER
    也有一个快速入门计算器工具正在工作、但此工具可能会再需要两周才能上线。

    关于100%占空比、您是指高侧栅极的100%导通时间?
    答案是肯定的。
    LM5122具有旁路模式功能、可以在 Vin 升至高于 Vout 目标时导通高侧 FET。
    数据表列出了有关此特性的一节。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    很抱歉忘记附加图像、但您已回答我的问题。

    BTW ,对于升压电路来说,比降压电路更容易获得100%的占空比,因为当输出电压接近输入电压时,降压需要电荷泵  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    LM5122使用电荷泵、并能够支持高侧 FET 的100%导通时间。
    使用异步升压器件时只有一种区别、即高侧 FET 替换为二极管。 那么就不需要电荷泵、但始终存在二极管损耗。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了  

    衷心感谢