This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:保护行为

Guru**** 2504415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396613/tps82130-protection-behavior

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件:TPS62130

工具与软件:

嗨、团队:

客户尝试了解我们设备的行为。 我可以看到、一旦温度降低、TSD 将恢复。 但是我看不到 UVP、OVP、UVLO、OCP 等、它们会充当锁存还是重试? 请帮助我们澄清,谢谢。

谢谢!

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    TPSM82130是 TPS62130的模块版本。 我向您阐明、该器件可以从  UVP、OVP、UVLO、OCP 恢复、

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    我找不到您在数据表中提到的这些行为、您能给我说明一下您在哪里可以找到它们吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    请参阅数据表中的以下信息:

    OVP 和 UVPn‘t 未提及此内容、但我们能向其保证它们将恢复到正常状态。

    谢谢

    Colin