This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22996:不带快速输出放电部件-查询

Guru**** 2506645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395495/tps22996-without-quick-output-discharge-part--inquiry

器件型号:TPS22996

工具与软件:

您好!

我们需要 TPS22996N 具有可调节上升时间(无快速输出放电功能)的2通道、5.5V、4A、14-mΩ 导通电阻负载开关。

如何订购器件? 可订购器件型号是什么?

如果该器件不可订购、请推荐替代器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    您能告诉我您需要多少个器件吗?  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    这些器件目前不可用。 我们期待着在10月初之前收到它们。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您提供的信息。