This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:它是否可以检测到2节电池之间的短路问题?

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1397608/bq76952-can-it-detect-the-short-circuit-issue-between-2-cells

器件型号:BQ76952

工具与软件:

客户希望检查 BQ76952是否可以检测到2个相邻电芯之间的短路问题。 您能帮忙检查一下吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aki:

    我们的器件不专门检测2个相邻电芯之间是否存在短路、但是、如果2个相邻电芯之间发生短路、很可能会触发相邻电芯中的 OV 或 UV。

    此致、
    Alexis