Thread 中讨论的其他器件:LMG1210
工具与软件:
你好。
我正在使用 LMG1210驱动全 H 桥、但当我施加5MHz PWM 信号时它会发热。 为了进行测试、我设置了 电源电压10V 直流、电流为500mA。我已附加了设计文件。 您能指导我解决这个问题吗? 谢谢
此致。
Farhan
e2e.ti.com/.../GATE-DRIVER-BOARD-_2800_21_2D00_03_2D00_2024-03_2D00_35_2D00_33_2900_.zip
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好。
我正在使用 LMG1210驱动全 H 桥、但当我施加5MHz PWM 信号时它会发热。 为了进行测试、我设置了 电源电压10V 直流、电流为500mA。我已附加了设计文件。 您能指导我解决这个问题吗? 谢谢
此致。
Farhan
e2e.ti.com/.../GATE-DRIVER-BOARD-_2800_21_2D00_03_2D00_2024-03_2D00_35_2D00_33_2900_.zip
您好、Farhan、
电路板上的哪些器件或器件正在升温? 温度是多少?
此器件的最高建议结温为125C。 是否超出了该范围?
请使用此常见问题解答中的计算器、计算基于驱动器、FET 和输入电压的最高开关频率。
谢谢!
Walter
你好、Walter。
感谢您的答复。 是的、我要在室温下测试电路。 我在高输出和低输出引脚(引脚10和8)上连接了 LMG1210的输出波形。
我选择了20ns 的最大死区时间。 但是、如果您仔细查看随附的图、会发现在某一点、两个输出同时都略高。 这可能是导致发热问题的原因吗?

其次、我现在要在10VDC 和500mA 下进行测试、但在实际应用中 、我必须在160VDC 和6A 下进行测试、这时会产生更多的热量? 虽然测试只要温度升高、电流也在增加。
触发热关断时、器件会损坏还是关断?
谢谢
此致
Farhan
你好、Walter、
感谢您的答复。 我使用20 kΩ 电阻器选择了最大死区时间20ns、但仍然可以看到大约3ns 的重叠。 我还检查了 LMG1210的温度、该温度约为85°C (开关频率为3.2 MHz)。 我还会在5 MHz 上测试它。 您认为此温度是否在正常范围内? 您可以 为 Lmg1210和 GaN FET 推荐散热器或冷却材料吗? 谢谢
此致
Farhan