This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65220:PMIC 器件无法启动电源

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391703/tps65220-pmic-device-failing-to-initiate-power

器件型号:TPS65220

工具与软件:

您好!

我们 在电路板中使用的是 TPS6522053RHBR IC、其输入为3.3V。  

有关原理图、我们参考了 AM64xx 评估板。

但我们的电路板上没有加电。 我们已按如下方式检查了几个控制引脚的状态:

VDD1V8 - 1.8V

VSEL_SD/VSEL_DDR - 3.3V

MODE/RESET - 3.3V

MODE/STBY - 3.3V

nRSTOUT - 0V

nINT–3.3V

但我们可以看到没有任何输出出现。 请查看随附的原理图页面。

e2e.ti.com/.../PMIC_2D00_Page.pdf

如果有任何调试点、请帮助我们。

谢谢、此致、

Nanjunda M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 原理图上的一些观察结果如下:

    • TPS6522053的降压稳压器配置为准固定频率和高带宽运行。 该配置需要至少30uF 的输出电容(降额后)。 通常使用每个降压转换器的47uF 输出电容。  

    • 如果 AM64 RESETSTATz 引脚正在驱动 PMIC RESET 引脚、则 不需要上拉电阻器。 应卸载 R33。 处理器入门套件具有外部下拉电阻器、用于在上电期间和处理器结束复位前使引脚保持低电平。  

    • 您能否分享一个显示以下信号的~4ms 时间标度的上电示波器捕获:
      • VSYS
      • 降压通道2
      • LDO3
      • BUCK3

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的响应。

    1.电容器要求是否适用于所有3个降压转换器?

    在本例中、   迄今为止、我们提供了 Buck1 - 31uF、Buck2 - 4uF、Buck3 - 19uF。 我们可以将 Buck1和 Buck3增加到47uF+。 但没有针对 Buck2的配置。 这样可以吗?

    2.我们也在复位引脚被拉低的情况下检查了 PMIC。 情况没有改善。

    3.我们已经完成了,配置符合要求。  

    4. 请找到图像(ch1- vsys-3.3V、ch2 - Buck2、ch3- LDO3、ch4-Buck3)

    请帮助我们尽快进一步调试问题。

    Thanks & Regartds、

    Nanjunda M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、相同的输出电容要求适用于三个降压稳压器。 它们都需要至少30uF 的电容(降额后)。 典型值为47uF。

    您是否能够将 PMIC 与处理器和任何负载隔离?

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的澄清。 我们将尝试为此并联电容器。

    我们无法将 PMIC 与负载隔离、因为其中的大多数都直接连接。  

    此致、

    Nanjunda M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您修复输出电容并收集新的波形时、我们会使该 E2E 保持不变。  

    我强烈建议隔离 PMIC、即使需要在一个 PCB 中卸载处理器和外设也是如此。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    我们添加了这些电容器以满足降压转换器的47 μ F 输出电容要求。

    但 PMIC 行为没有变化。  请查找图像(ch1- vsys-3.3V、ch2 - Buck2、ch3- LDO3、ch4-Buck3)

    同时、我们正在尝试组装具有独立 PMIC IC 和相关电源的 PCB。 组装好电路板后、我们会立即通知您。

    如果可以检查其他内容、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Nanjunda M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同时、您能分享 PMIC 的布局吗?

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    请查找布局图像。

    顶部:

    GND1

    信号1

    GND2

    PWR1

    PWR2

    GND3

    SIG2

    GND4

    底部

    如有任何说明、请告诉我。

    此致、

    Nanjunda M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否通过专用 E2E 消息共享 PMIC 布局文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    我们有2个观察结果。

    1.在新板上,我们只安装了电源电路,没有负载

    -我们在没有电容器的情况下检查了输出(最小47 uF )-所有 PMIC 输出的输出都是0

    -添加额外电容器后,我们观察到适当的电压输出

    2.在旧板上,在不隔离负载(处理器及其他元件)的情况下,我们只将降压的输出电容增加到70 μ F 左右。

    但是、我们仍然没有看到任何输出电压。

    您能告诉我们如何进一步操作吗?


    谢谢、此致、

    Nanjunda M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、南俊达、

    我们将审核这些信息并在接下来的24-48小时内提供更新。

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    有任何相关更新?

    此致、

    Nanjunda M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、南俊达、

    感谢您的耐心。 我们正在审查布局、并希望在接下来的24小时内提供反馈。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、南俊达、

    这是我们确定的主要布局不匹配。 我建议参考数据表中的布局指南(第7.4节)。 如有任何问题、请告知我们。  

    • VSYS 引脚没有输入电容器。  
    • FB_Bx 引脚未作为布线从本地输出电容器路由到相应的 FB_Bx 引脚、如 PMIC 数据表中所述。
    • Buck2和 Buck3输出电容器放置在靠近 FB_Bx 引脚的位置、而不是电感器。
    • AGND 引脚不应连接到 PMIC 的散热焊盘。 AGND 引脚上的此过孔必须连接到  PCB 的内部接地平面。  

    谢谢!

    Brenda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您发送编修。

    是否有针对此问题的权变措施?

    谢谢、此致、

    Nanjunda M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、南俊达、

    布局错误通常需要新的 PCB 修订版本。 这样不仅需要修复上一条消息中突出显示的项目、还需要添加原理图审阅中突出显示的每个降压转换器的47uF 输出电容。

    [报价 userid="424800" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391703/tps65220-pmic-device-failing-to-initiate-power/5342183 #5342183"]

    1.在新板上,我们只安装了电源电路,没有负载

    -我们在没有电容器的情况下检查了输出(最小47 uF )-所有 PMIC 输出的输出都是0

    -添加额外电容器后,我们观察到适当的电压输出

    [报价]

    新旧电路板之间有何差异? 基于这一消息、即使采用未优化的布局、在添加47 μ F 输出电容器后、您仍然能够以正确的电压为 PMIC 上电。 我的理解是否正确? 如果问题在连接负载/处理器后发生、我建议处理器团队对设计进行全面审查、以便他们可以审查处理器和外设的连接。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    我知道我们需要制作新版本的 PCB、但这需要一些时间。

    在另一块正常工作的电路板上、我们没有在输出端放置任何负载。 其中仅包含输入电源和 TPS65220以及所需的电路(电感器、电容器、电阻器)。  

    它不包含处理器或电路板上的任何其他相关电路。

    这可能是什么原因呢?

    此致、

    Nanjunda M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、南俊达、

    原因何在?

    您能解释一下这个问题吗? 似乎您的 PCB 可以仅使用 PMIC 工作(即使使用非优化布局)、并且在连接处理器时会发生问题。 您的问题是什么?

    以下是处理器团队提供的与设计审查相关的常见问题解答:

    如有任何问题、请告知我们。

    谢谢!

    Brenda