This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025:突发模式异常

Guru**** 2506735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398562/lm5025-burst-mode-abnormal

器件型号:LM5025

工具与软件:

尊敬的专家  

100W 模块

异常描述:
使用 LM5025CMTCX 作为控制芯片并使用 CS1引脚进行短路保护、CS1电压在短路期间达到0.5V 的保护点、芯片进入逐周期电流限制。 此时 COMP 电压上升到饱和状态(5V)、CS2通过分压电阻达到0.5V、芯片进一步进入间断保护;开始时芯片有超过60ms 的断续周期、但过了时间后断续间隔越来越短、大约3ms 后才达到间断、间断不再是常规的; 此时、随着初级侧输入功率的增加、初级侧 MOS 晶体管的温度也会升高、最终导致 MOS 晶体管热损坏。 我们的 SS 引脚电容器为0.047uF、当 CS2引脚电压达到0.5V 时、SS 引脚电容器的充电电流为1uA。 计算出的以1uA 的电流为1V 给 SS 引脚充电的时间为47ms。 因此、理论断续周期为≥47ms、3ms 与理论计算值不符。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否验证了电容以及可能因湿气、磁通量或灰尘而来自相邻布线的漏电流? 如果某个位置有漏电流、则情况可能会不同。

    另外、您的电容器额定电压是多少、您可以尝试额定电压为25V 甚至额定电压为50V 的陶瓷电容器吗? 陶瓷电容器的值在很大程度上取决于其额定电压。

    最后、如果您确认其他一切正常、但仍然看到充电时间很短、则需要启动退货流程以请求 FA。