工具与软件:
我正在使用该器件进行设计。 以下是我们的输入和原理图:
VIN = 12V
VOUT = 5.3V
IOUT = 6A

如果没有安装 C7、它的运行效果相对较好。 填充 C7时、Vout 非常不稳定。 在低负载下、Vout 为6伏、但随着负载的增加、电压很快下降、并且当负载达到大约1.5 A 时、整个稳压器最终关闭。我很容易不填充 C7、但我对原因很好奇。
我还注意到、该稳压器有时会关闭。 这通常是因为我已经超过了用于为此供电的台式电源的电流限制、但当我降低负载或增加电流限制时、输出保持在0V。我需要将使能引脚再次变为低电平或高电平。 我检查了 EN、结果为高电平、VCC 为6V、SS 处有一个很好的斜坡。 为什么会发生这种情况?